提问时间:2021-09-03
3178 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1、在需要电线、电缆、软管等捆扎的地方,可以广泛使用的标准型尼龙束带。2、可进行最大φ330(直径330mm)的捆扎。3、环路拉伸强度为3.7~79.4kg。4、头部容易弯曲,因此固定钳子后也可以扎好。5、通过顺畅的目测和基于规格的产品制作,可以在各种数据的背后印证,可以放心使用。
发表时间: 2021-08-31
有用