欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:什么是RJ45?

提问时间:2021-09-03

2122 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

RJ45是各种接头的一种类型,通常用于计算机网络数据传输。 网络传输是指用一系列的线路(光纤,双绞线等)经过电路的调整变化依据网络传输协议来进行通信的过程。其中网络传输需要介质,也就是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

RJ45用护套

RJ45用护套

猜你想搜