欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:连接器M12A-P8-RJ45和M12D-P4-RJ45尺寸图纸是否只是芯数不一样,外形尺寸是一样的?

提问时间:2026-11-13

2856 浏览

全部回答(1个)

型号中主要是A和D的区别以及P和S的区别。A 和 D为8芯和4芯的区别,P和S 是插针和插孔的区别。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜