欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:S8VK-C系列开关电源寿命使用时需注意什么?

提问时间:2021-09-03

2096 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

电源的寿命是由内部所使用电解质电容器的寿命所决定的。这里适用阿仑尼乌斯定律,即,每提高10°C寿命会削减一半,而每降低10℃寿命则会增倍。因此,降低电源内部温度可延长电源的使用寿命。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜