欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:开关电源S8VK-S是否有过电流保护功能?

提问时间:2023-09-15

2033 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

有过电流保护功能:在S8VK-S06024、 S8VK-S12024中,当负载电流为额定电流的121%~160%时,将自动降低输出电压,保护产品本身免受短路电流及过电流的损害。 在S8VK-S24024、 S8VK-S48024中,当负载电流为额定电流的151%~165%时,将自动降低输出电压,保护产品本身免受短路电流及过电流的损害。过电流状态解除后,输出电压将自动恢复到正常状态。

发表时间: 2021-08-31

有用

下一问题: 电缆中什么是绞线

猜你想搜