提问时间:2021-09-03
2647 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
CC-Link(Control &Communication Link ,控制与通信链路系统),是三菱电机新近推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择 ,而且它是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次的控制层和较低层次的传感层。一般情况下 ,CC-Link 整个一层网络可由 1 个主站和 64 个从站组成。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
电缆 CC-Link用/固定型/低速/30V/网络用