欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:现在设计的设备中有需要用到CC-Link线缆,但是距离较短,只有10来米。不知贵司产品可否分割销售呢?

提问时间:2021-09-03

2067 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

当然可以。本产品可以成卷(100m/卷)销售;也可以指定长度切割销售(100m以内以1m为单位),具体参照目录规格表。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜