欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:500万次运动电缆的500万次是什么意思?

提问时间:2021-09-03

2564 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

500万次是指,在运动行程500mm,速度1000毫米/秒,弯曲半径为6倍外径的测试条件下,电缆可往返500万次不断线。注意弯曲半径的极限是6倍外径,小于6倍外径的运动部位不建议使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜