提问时间:2021-09-03
2915 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
拖链测试和弯曲测试都有做过。米思米的运动电缆根据测试结果,分为超高速运动电缆CLASS A,高速运动电缆CLASS B,中低速运动电缆CLASS C和D四个运动等级。本产品是中低速运动CLASS C等级,拖链测试结果是1000mm/秒,往返次数超过400万次不发生断线;弯曲测试结果是往返30次/分钟,2万次不发生断线。详见以下链接:https://www.misumi.com.cn/pdf/el/2018/cn453.pdf
发表时间: 2021-08-31
有用