欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:OSMC32-K系列和OSMC32N有什么区别?

提问时间:2021-09-03

2188 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

OSMC32-K系列可以加OF和SD这两种电气附件,其OF和SD有其单独的订货号,机械附件加不了。OSMC32N电气附件(MX、MX+OF、MN、MNs、MV、OF、SD、OF+SD/OF)和机械附加(旋转手柄、插拔式底座、挂锁、间隔件)均能加装。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜