欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:同为单芯线,RV系列和RVHS系列的区别是什么?

提问时间:2021-09-03

3047 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

相对RV系列,区别有三点:1.RVHS系列的截面积范围是10~150mm2,都是大截面单芯电线;2.RVHS系列的护套颜色只有黑色一种;3.RVHS这款产品1米起售,可根据客户指定长度剪切销售。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜