欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:面板安装型弯头型线束 USB3.0,usb3.0和2.0的区别有哪些?

提问时间:2021-09-03

2478 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1/USB3.0速率是5Gbps,USB2.0速率在480Mbps。2/3.0为蓝色接口,2.0通常为白色和黑色。3/2.0采用4针脚设计,3.0采用9针脚设计,相比而言3.0功能更强大。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜