提问时间:2021-09-03
2465 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1、USB3.0兼容USB2.0。2、能够使主机为器件提供更多的功率,从而实现USB——充电电池、LED照明和迷你风扇等应用。3、能够使主机更快地识别器件,当用于消费类器件时,USB3.0将解决USB 2.0无法识别无电池器件的问题。主机能够通过USB 3.0缓慢降低电流,从而识别这些器件,如电池已经坏掉的手机。4、传输速率快。5、USB 3.0的电源标准要求USB3.0接口供电能力为1A,而USB 2.0为0.5A。
发表时间: 2021-08-31
有用