欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:标准形和异形孔商品有什么区别是什么,使用上怎么区分?

提问时间:2021-09-03

2666 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

标准形的商品是左右页面的开孔大小相同的商品,而异形孔是左右页面开工不同,一大一小的构造。异形孔构造的用途是为了链接大小不同的铝合金型材时可以灵活配合使用的。详细描述可以参考使用案例。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜