欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:不锈钢蝶形铰链·钢制蝶形铰链(圆孔)两孔,三孔使用上怎么区分?

提问时间:2021-09-03

2934 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

两孔和三孔的商品使用上没有本质上的区别, 但是3孔的商品因为多了一个固定点,所以容许负载撒谎给你会高于2孔的商品, 可以根据实际使用情况进行区分。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜