提问时间:2021-09-03
1810 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
排水管类型(带后缀D的AMC型) 无阀功能(排放部分始终打开)。 由于排污口为Rc1 / 4,因此应由客户安装排污管道。・带有 手动阀功能的排液旋塞规格(AMC型号不带后缀)。 排干油箱中积聚的油时,请打开排油旋塞并排干。 机油从排油旋塞孔(φ6)中排出,但不能从那里用管道输送。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
排气洁净器 流速调节阀型