欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SY系列的DIN端子类型中,D和Y类型有什么区别?

提问时间:2021-09-03

2719 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

D类型的端子间距为9.4mm,Y类型的端子间距8mm。D类型在亚洲和美国用的比较多,Y类型在欧洲用的比较多。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜