欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:G3NB-240B和G3NA-240B的区别?

提问时间:2021-09-03

2792 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

G3NB是欧姆龙现在主推的产品,价格比G3NA便宜 。G3NB散热性能比G3NA好,G3NB负载容量9A以下可以不用散热器,G3NA负载容量6A以下可以不用散热器 。G3NB额定负载电压是AC110~220V,G3NA额定负载电压是AC24~240V 。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜