欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:RFC470PN3TX与RFC430ETH-1B的基本区别是什么?

提问时间:2021-09-03

1966 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

RFC470PN3TX属于RFC控制器,带3x10/100以太网,INTERBUS主站,PROFINET控制器,IP20防护等级,插拔式参数化存储器;而RFC430ETH-1B则是远程现场总线控制器,带1x10/100以太网,INTERBUS主站,IP20防护等级,可插拔参数化存储器(MC FLASH)。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜