欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:卸料板导柱(中精度)此产品和既有产品有什么区别?

提问时间:2021-09-03

2130 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

经济型产品的材质主要为SUJ2,放宽了滑动部的公差(公差范围:-0.012~-0.020),滑动部面粗度变更为Ra0.4。硬度是58HRC~。是米思米独创的标准。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜