提问时间:2021-12-28
4430 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
标准:ISO 965-1:1998 国标:GB/T 197-2003 在下列情况下,中等公差精度螺纹不标注其公差带代号。 内螺纹 : --5H ---------公称直径小于和等于1.4mm时; --6H ---------公称直径大于和等于1.6mm时; 注 :对螺距为0.2mm的螺纹,其公差等级为4级。 外螺纹 : --6h----------公称直径小于和等于1.4mm时; --6g----------公称直径大于和等于1.6mm时。
发表时间: 2021-12-24
有用