相关型号:S7-200CN
提问时间:2021-09-03
2784 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
使用 PTO 向导控制 S7-200 CPU 集成点 Q0.0 和 Q0.1 的脉冲输出更加容易。PTO 向导具有以下主要功能:1. 手动运行2. 包络运动。S7-200 CPU 最多允许 25 个包络,一个包络表可以包含 1-29 个步。包络运动可选以下两种操作模式:(1)单速连续运转(2)相对位置3. 停止当前的连续运动包络,并增加向导包络定义中指定的脉冲数4. 改变当前位置为指定的新位置
发表时间: 2021-08-31
有用