提问时间:2021-09-03
3863 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
对于NSX带电操完整断路器:1.分断能力只有F/N/H;2.脱扣单元只有Mic5A型以下;3电操控制电压只有220/380VAC对于其它型号要求可以选择断路器加电操组合的方式。需要注意的是,NSX带电操完整断路器标配有一个SDE,而NSX加电操的方式无SDE,但是可以单独增加。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
固定式完整断路器 NSX