欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:NSX绝缘接线与普通NSX接线有什么不同?

提问时间:2021-09-03

2279 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

NSX绝缘接线用于电压大于480V的场合,其接线只有0.35m一种长度。不同于普通NSX接线,其RJ45连接头为母口,需要另外使用一条RJ45接线才能与FDM121或Modbus通信接口进行连接。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜