欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:二次顶出与延时顶出有什么区别,中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定型/轴径・全长指定型用于哪种

提问时间:2021-09-03

2218 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

一般意义上的二次顶出指的是因成型品的特殊形状在一次顶出后成品任然在摸仁中无法自行脱落时,需再增加一道二次顶出的动作。延时顶出常用于产品与浇口不能自动自动断开的问题,延时顶出只能顶在流道上。本款商品一般用于延时顶出。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜