欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:网状嵌件式·全长指定型排气直推杆使用时需要注意的问题点有哪些?

提问时间:2021-09-03

2324 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

使用注意事项:1、根据流量类型排气沟槽的形状是不同的,相对应的排气效果和成形品的毛边大小都有差异,选择具体型号时请注意。2、产品出货时表面会涂防锈油,有可能会造成排气沟槽堵塞,使用前请吹气清洁。3、如果需要对端面形状进行二次加工,为了避免对网状嵌件造成破坏,建议在端面0.5mm深度范围内进行操作。铣削或者研磨等机械加工会造成网状嵌件的变形等不良,并影响产品的排气效果,建议使用放电或者线割的加工方式。4、为了避免排气沟槽堵塞,请定期对产品使用超声波清洗机进行清洗保养。5、网状嵌件的端面如果受到过大的压力,会造成嵌件部分下沉回退等不良现象,使用时请注意。6、网状嵌件端面高度比杆本体高出0.1mm,模具设计时请注意。7、如果需要产品端面是同一平面,网状嵌件高出0.1mm部分需要去除,选择型号时,请设定追加工TK选项即可。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜