提问时间:2021-09-03
2313 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
有意的延时是没有的,但是动作是有一个过程的,这个过程需要一定的时间,IEC1009-1中的5.3.8以及GB16917.1中的5.3.8条例中对此都有明确的限定,要求最大动作时间小于0.3秒,施耐德的产品基本上都可以做到0.06秒。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
施耐德 NSC型塑壳断路器/smart系列