提问时间:2021-09-03
5006 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
VW-1是Vertical Wire的简称,是UL认证中的一种垂直燃烧试验方式。将试料保持垂直状态,然后利用瓦斯燃烧器燃烧15秒,间歇15秒,如此反复5次。其中任何1次燃烧不能熄灭,则续燃时间不得超过60秒。此外,重复5次燃烧时,不可点燃上方的旗或下方的棉。判断仅通过了该试验的电线具有规定的阻燃性,可在产品上标示“VW-1”。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
Class-B 高速1000万次 耐油多认证带屏蔽 运动电缆