欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
固态继电器
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
问:CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
控制/电子元件
固态继电器
德力西 DELIXI
电压
提问时间:2026-11-13
1829
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
24到480V均可
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
B-202系列合页的开合角度范围是多少?厂家目录没有说明。
下一问题:
CSTA-M24X300 化学锚栓,发货的时候有无配套的化学粘结剂或类似东西一起过来,因为该锚栓必须要配套化学粘结剂使用才可以。
猜你想搜
型号29084单芯电缆,额定电压是300V/500V,适用直流额定电压多少V?
MST-II(220V)、MSD-I(220V)、MST-1(220V)这三款灯的具体是多少功率?
如果工厂的现场工作电压是100V/110V的,FX-601是否能直接使用
TTNL4070-0400-50S3B-S-M5 东力减速电机,总电压是三相220V/380V都可以,请问刹车单独接线的电压是多少伏?
VCTF系列电缆是否有600V电压规格?型号是什么?
CJX2-1810N 220V;CJX2-1810 220V 这两个型号接触器有什么区别吗?