欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:热磁断路器GV2ME**AP是否可以用于60Hz?

提问时间:2021-09-03

1844 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

GV2ME**AP仅为50Hz应用而开发,如果客户需要60Hz的产品,应该使用标准的GV2ME(而不是GV2ME**AP)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜