欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:热磁断路器GV2ME随温度变化如何降容?

提问时间:2021-09-03

2787 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

GV2ME的工作环境为开放式- 20…+ 60℃,封闭式,- 20…+40℃,当工作环境温度在允许范围内时,断路器具有温度补偿,不需要考虑降容。当温度大于正常工作温度范围时需要按照以下方式考虑降容。当开放式温度高于70°C或者封闭式温度高于50℃都不允许使用。开放式,温度大于60度,60-70度,每升高一度电流降容1%例如:如果30℃时的热脱扣水平为10A,则当温度为70℃时,必须将表盘调节到10A( 1+(70-60)%)= 11A封闭式,温度大于40度,40-50度,每升高一度电流降容1%例如:如果在30℃时热脱扣水平为10A,则当温度为45℃时,必须将刻度盘调节到10A (1+(45-40)%) = 10.5A注意:上述降容指标必须告知客户风险,因为我们无法保证在超出目录中定义的温度水平能达到最佳性能。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜