欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:田岛卷尺的精度如何?

提问时间:2021-09-03

5019 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

通过日本品质保证机构(JQA)审核、获得JIS1级认证。JIS B 7512 钢制卷尺JIS1级长度所容许的差值:1.在包含尺爪的情况下:正负((0.2+0.1L)+0.2)mm②;2.分长不包含尺爪的情况下:正负(0.2+0.1L)mm,L= 测定用长度(m)。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

卷尺HILOCK

卷尺HILOCK

猜你想搜