欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:水平仪TFL-A1502的精度是多少?水平仪960-703的刻度精度是什么意思?

提问时间:2026-11-13

5992 浏览

全部回答(1个)

TFL-A1502和960-703的精度(感度)都是0.02mm/m。 所谓的水平仪精度就是气泡管的气泡偏1刻度时必要的倾斜,就是假定一个一米长的水平仪,单端翘起来0.02mm,气泡读数会走一个格子的意思。 全范围精度0.5目盛,邻接精度0.2目盛,是代表气泡管内分度值的精度。 水平仪主要参数还是感度。

发表时间: 2026-11-13

有用

上一问题: 输送机怎么接线?

猜你想搜