欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:精密U型螺帽 SC系列的精度是多少?

提问时间:2021-09-03

2169 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

螺纹精度:JIS6H(原JIS2级)端面的直角度(最大)0.05 (M8~M50)端面的直角度(最大)0.07 (M55~M120)端面的直角度(最大)0.10 (M125~M150)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜