欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SC-40X75配什么型号感应器?以及SC-63X200对应的感应器是什么?

提问时间:2023-12-01

2496 浏览

全部回答(1个)

wuhongjie

首先这两款不带磁石的,无法使用传感器进行位置感应。带磁石的是SC-40X75-S和SC-63X200-S,可配合的感应开关参考链接,找到对应的系列号即可https://cn.c.misumi.com.cn/book/VONA1_03_C/pdf/1401.pdf

发表时间: 2023-12-01

有用

猜你想搜