欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:材料定位组件的初始负载是多少?

提问时间:2021-09-03

2450 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

FGK-F初始负载1.47N,FGK-L初始负载2.9N,FGK-M初始负载5.9N,FGK-H初始负载19.6N.详见具体的规格参数。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜