欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:什么是弹簧常数?什么是初始张力?

提问时间:2021-09-03

15401 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

弹簧常数是给予弹簧单位位移量所必需的力,用来表示弹簧的特性。初始张力可以理解为一般的拉伸弹簧受拉时,在将要发生弹性变形而又没有变形(临界状态)时测量的拉力,就叫初始张力。它是在拉伸弹簧制造过程中,适当控制工艺参数来实现的.米思米的拉伸弹簧规格(自由指定型除外)已实现标准化,即相同直径的最大负载为一定值。由于拉伸弹簧以最大负载为基准制作的,因此初始张力,弹簧系数为参考值。

发表时间: 2021-08-31

有用

下一问题: 什么是弹簧常数?

猜你想搜