欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:工程塑料轴承 R型中,防静电聚缩醛表面电阻率为多少?

提问时间:2021-09-03

2675 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

防静电聚缩醛的表面电阻率为1.5×1011Ω(温度23℃/湿度65%)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜