欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
肘夹
型号 TGSPM 系列的肘夹金属配件 1.底部聚缩醛垫是否相对于上端螺柱不会发...
问:型号 TGSPM 系列的肘夹金属配件 1.底部聚缩醛垫是否相对于上端螺柱不会发生旋转。 2.用底部聚缩醛垫接触物体时,弹簧底部到物体表面中间的这部分聚缩醛垫的厚度尺寸是多少?
工厂自动化零件
肘夹
米思米 MISUMI
尺寸
性能/特征
提问时间:2026-11-13
2138
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1.不可旋转 2.根据规格不同厚度不一样,M4=3.5mm M6=3mm M8=6mm
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
筒式加热器MHK15.77-127.0-V240-W750如果导线需要延长如何操作
下一问题:
型号 SFBJ5-12 平头螺钉,与型号 SSARA-M5-12 平头螺钉的材质是什么?以及 SFBJ5-12 的具体执行标准号?
猜你想搜
聚缩醛(POM)板中使用环境温度是什么意思?
聚缩醛(POM)板容易变形吗?
钢珠滚轮BCHLJ,球体是聚缩醛的硬度是多少?
联轴器型号:CPOC 中间的调整环(聚缩醛)是否绝缘?
工程塑料轴承 R型中,防静电聚缩醛表面电阻率为多少?
垫模块产品如何进行选型?