欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:限定反射型光电传感器外加电压及剩余电压是多少

提问时间:2021-09-03

2163 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1、外加电压:30V DC以下(输出和0V之间);2、剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时)、0.4V以下(流入电流为16mA时)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜