欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:按钮开关A3SJ-8010的电压是多少?

提问时间:2026-11-13

2457 浏览

全部回答(1个)

标准负载型: AC250V 2A DC125V 0.4A

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜