欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:锌合金这种材质有哪些优点?

提问时间:2021-09-03

3699 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

是以锌(Zn)为主要成分,含有铝(Al),铜(Cu),镁(Mg),铁等的合金。利用锌合金能生产出外表美观,尺寸精度高的铸件,其力学性能(拉伸强度,抗压强度,硬度,抗弯曲度,弹性率等)优良,可进行耐腐蚀性能好的电镀加工。因此作为压铸合金与铝合金一样,被广泛应用。可以作为洗净机的拉手使用吗?可以,这个密闭用手柄具有强力密闭性,可用在厨房设备和各种环境设备。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜