欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:C-GB系列导柱的硬度能达到多少?安装时有什么注意事项吗?

提问时间:2021-09-03

2844 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

导柱硬度在58HRC以上。由于导柱是采用高频淬火,硬化层厚度为1.5~2.0mm,故导柱中心无硬度,安装时请勿使用硬物敲击。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜