欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:编码器安装时有哪些注意事项?

提问时间:2021-09-03

4565 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

编码器安装时要注意:(1)使用耦合器安装时,注意安装角度,避免较大的偏心和偏角(2)编码器旋转轴在安装和使用时受力不能超过允许范围(3)如果旋转轴受力超过该范围,编码器的轴承寿命将会减少(4)使用耦合器超出正常规格的安装时,会造成产品内部码盘碎裂或断轴的故障

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜