欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ATV12系列变频器无“寸动频率”参数,如何修改该系列产品的寸动频率?

提问时间:2021-09-03

3911 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

ATV12系列变频器“寸动频率”默认值为5Hz,设置范围为0 ~ 10Hz。但变频器控制面板中无相应菜单,有两种方法可以修改,1. 上位机安装了SoMove软件,与变频器连接成功后,软件中有“寸动频率”菜单,可进行设置或修改;2. 变频器采用Modbus通讯控制,可在“寸动频率”的寄存器地址(16#2B67)中进行修改,该地址默认单位为0.1Hz。例如,“寸动频率”设置为10Hz,则地址中需要写入数值100。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

ATV12变频器

ATV12变频器

猜你想搜