欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:山洋电机103H7822-0160工作电压是多少?

提问时间:2021-12-28

2240 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

步进电机的电压,可以参照驱动器的电压值来设置。该电机103H7822-0160配套的驱动器型号是US1D200P10,其电压为DC24/36V,参考该值给驱动器供给电压即可。 电机侧实际受到的输入电压是时时刻刻会发生变化的,理论上来说,从0V~24V都有是有可能的,所以一般我们比较多参考电流值。供电的话,还是用驱动器侧的输入电压作为电机的最大输入电压就可以了。如果您在选型的话,建议选择上述相配套的驱动器和电机。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜