欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:如果工厂的现场工作电压是100V/110V的,FX-601是否能直接使用

提问时间:2021-09-03

2391 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

由于米思米官网售卖型号:FX-601是针对的是国内220V的工作电压环境,所以不能直接使用;推荐两个方法:1.可使用(FX601-01)这个型号在米思米官网进行下单,该产品电源适用于100V的工作现场;2.如果已经下单的客户可购买变压器进行配套使用

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜