欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:RPG85型号旋转滑台,能否反转180度安装使用,反转安装负载是多少?样本里意向移动量参数,粗调360度,微调±5度,此两参数分别是什么含义?

提问时间:2026-04-03

1965 浏览

全部回答(1个)

可以吊装,负载为水平负载的1/3。粗调的意思就是用侧面拨杆手动调到某一个角度,然后再用千分尺旋钮做微调,千分尺大刻度共5格,可以调的范围对应滑台是10°,相当于±5°的调节范围。小刻度转动一圈可以调节1°,所以小刻度每格对应0.02°,可以达到客户调节0.1°的要求。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜