欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:RTRM80-R的旋转滑台可读刻度, 1、旋转台面上是否是2度而不是1度? 2、千分尺的可调范围是+-5度,那最小刻度是多少,对应的度数是多少?

提问时间:2026-11-13

2967 浏览

全部回答(1个)

台面侧边的刻度尺叫游标尺,显示最小刻度是1°。 千分尺的行程是±2.5mm(开发回复±3.5mm是错误的),千分尺最小读数是0.01mm,对应的旋转台面的角度经过换算是0.02°。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜