变频器
VFD4A2MS43ANSAA 台达变频器,网页选择页面左侧的输出能力3.5KV...
问:VFD4A2MS43ANSAA 台达变频器,网页选择页面左侧的输出能力3.5KVA是什么意思?这个变频器是否有485这个通讯接口?
控制/电子元件
变频器
台达 DELTA
性能/特征
提问时间:2026-04-02
1792
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以使用,有485通讯接口。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
变频器 台达
上一问题:
THK直线导轨SHS20V2C1FM+760LF-II 和 SHS20V2C1FM+760LF-II(AP-C)的区别,(AP-C)是什么意思。
下一问题:
V型带轮SPA90-2的配套皮带型号多少?
猜你想搜
ET200SP点对点通讯模块,用USS和变频器通讯,变频器最多可以接几个?
一台变频器可以搭配多台电动机使用吗?如果可以,一台变频器最多可以搭配几台电动机?
变频器主要起什么作用?
使用NB可以实现与3G3MX2变频器做MODBUS通讯功能吗?
西门子变频器6SE64202UD显示变频器过温时的处理
USS通讯接口有哪些?